This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07:热性能信息

Guru**** 2769185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394102/sn74lvc3g07-thermal-info

器件型号:SN74LVC3G07

工具与软件:

查找结阻(θ JC、JB)和最高结温(如果它不是最大贮存温度)。 谢谢!

SN74LVC3G07MDCUREP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最高结温为150°C。 对于其他热性能结果:

    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 90.5
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 121.5

    此致!

    Malcolm