This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:缓冲器运行异常

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394031/sn74lv1t125-abnormal-buffer-operation

器件型号:SN74LV1T125

工具与软件:

大家好、我是 Geon Hee。
DSP 的信号通过缓冲器输入到栅极驱动器。 然而、当前 DSP 信号输出良好、而缓冲器输出信号约为1.4伏、并不以脉冲形式输出。 此外、DSP GPIO 清除操作、因为它是活动行。 您能否检查电路是否有问题? 非常感谢。 我将向您发送所附的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果弄错了、LV1T 器件的输出为1.4V 而不是3.3V、并且看起来不像方波。

    我怀疑由于输入端具有100 pF、因此违反了以下建议。

    如果在移除时仍发现问题、请在下面进行确认:

    输出也没有类似的负载。

    2.输入信号的频率

    3.输入和输出的波形,谢谢。

    此致、

    Michael。