This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04/SN74LVC1G07 SPICE 模型问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394270/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04-sn74lvc1g07-spice-model-issue

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

工具与软件:

您好!  

我正在尝试为 Cadence 仿真测试台查找有效的 SPICE 模型。  

1)逆变器 IC:

SN74LVCGU04 似乎 与 SN74LVCG04相同。(行为 SPICE 模型[.cir 格式]相同)。 LTSPICE 可以读取此模型。 我想用 cadence 虚拟来模拟它,但 Iooks 对我来说, cadence 工具不能读取一些 语法(如子电路和数学函数)。 我记得栅极驱动器 LMG12XX Famliy Pspice 或幽灵模型与节奏一起使用。 这人为什么不能? 您能否 为  SN74LVCGU04提供节奏兼容的 SPICE 模型?   谢谢!

2)缓冲器 IC:

在 SN74LVC1G07网站上、我下载了行为 SPICE 模型和 PSPICE 模型。 a)我使用 Behavioral one (.cir)创建了 LTSPICE 符号、但该模型无法生成正确的输出。 例如、我添加了 GND (LOW)或 VCC (HIGH)的输入(A)、输出也为低电平。 如果在输入端注入5V 时钟信号、VCC GND/Y 将不会漏电/提供任何电流。 我相信这种模式有一些问题。 B)我下载了 PSpice 模型并尝试使用 Cadence 对其进行仿真。 Cadence 可以读取模型、但其 问题似乎与行为模型相同。 在输入信号切换时、输出始终为低电平、没有拉电流或漏电流。 您是否能够检查和修改这两个文件(如果有问题)?  我希望在制造 PCB 和组装之前、以步调验证它们。 谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua:

    1. 遗憾的是、我对节奏虚拟的 SPICE 仿真还不够熟悉、无法在此为您提供帮助。 我们支持 TINA 和 PSPICE for TI 的仿真(我认为这也是 Cadence 开发的)。  
    2. 这是一个开漏器件。 您是否添加了上拉电阻器以便输出可以驱动高电平?

    此致!

    Malcolm