This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:有关 SN74AVC2T245RSWR 中电压斜坡和输入从低电平变为高电平时的输出行为的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394689/sn74avc2t245-question-regarding-output-behavior-as-voltage-ramp-and-input-go-from-low-to-high-in-a-sn74avc2t245rswr

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245

工具与软件:

您好!

我正在使用 SN74AVC2T245RSWR 进行低延迟电压转换。 我想知道在下图中给出的输出 B 的行为(我感兴趣的波形部分以紫色问号突出显示):

从数据表中、我可以看到给定给 VCCA 和 VCCB 的固定电压电平下的传播延迟值、但如果 OE#引脚始终激活、同时馈入 VCCA 的电压斜坡和 A 输入变为高电平、我不知道 B 的行为是什么。

是否有人可以对此提供输入?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚由 VCCA 供电。 低于1.2V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行、因此 B 输出可能会出错、或者转换器可能会驱动 A 输出。

    应使用具有无干扰电源时序的 SN74AXC2T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供备选器件、我将选中它。