This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:SN84L00系列逻辑器件

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394511/sn7400-sn84l00-series-logic

器件型号:SN7400

工具与软件:

您好!

我有一个旧的电路板要维修、主要用旧的"74Lxx"逻辑填充、但有相当多的"54xx"和一些"84xx"系列逻辑。

我很熟悉54xx 系列、扩展温度范围的器件。

84xx 系列有任何相关信息吗?

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74:70 °C
    SN84:85 °C
    SN54:125 °C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 谢谢。 如果不存在奇怪的引脚排列差异、这就"解决了我的问题"。

    Mike