This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:什么是施密特触发操作?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G08, SN74AHC1G08, SN74LVC7001A, SN74HCS08, SN74LVC1G97, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393610/sn74ahc1g08-what-is-the-schmitt-trigger-action

器件型号:SN74AHC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT1G08SN74LVC7001ASN74HCS08SN74LVC1G97、SN74LVC1G08

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 SN74AHC1G08或 SN74AHCT1G08用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
SN74AHC1G08数据表第1页上显示"所有输入上的施密特触发操作使得电路可耐受较慢的输入上升和下降时间"。
什么是施密特触发器操作? 我想这并不是指在上升沿和下降沿之间具有迟滞的施密特触发输入、因为该器件没有迟滞规格。

问题2:
SN74AHCT1G08 (SN74AHC1G08的 TTL 电平输入版本 )数据表中未描述有关施密特触发操作的句子。
 SN74AHCT1G08是否不具有 施密特触发操作?

问题3。
您是否有任何采用施密特触发输入且与 SN74AHC1G08/SN74AHCT1G08具有相同功能的推荐器件

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有现代逻辑系列在输入端都有一点迟滞、但仅为100mV 左右。 它的唯一用途是在引脚和键合线的电感周围工作、从而不会保证您的电路可提供迟滞。 而且边缘仍然需要快于 Δt /Δv 限制。 这是对电路设计没有影响的实现细节。

    2. AHC 和 AHCT (和 LVC/AUP/AUC 等)都有施密特触发操作。

    SN74HCS08和 SN74LVC7001A 是四通道器件。 SN74LVC1G97具有不同的引脚排列。 没有具有 TTL 兼容输入的施密特触发与门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。

    客户在慢速上升输入信号下测量了 SN74AHC1G08、SN74AHCT1G08和 SN74LVC1G08的击穿电流。
    结果、未观察到 SN74AHC1G08和 SN74AHCT1G08的击穿电流。
    但观察到 SN74LVC1G08的击穿电流。
    此差异是否与施密特触发操作有关?

    SN74LVC1G08也是否具有施密特触发操作? 因为 SN74LVC1G08的输入转换上升或下降速率快于 SN74AHC1G08和 SN74AHCT1G08

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 CMOS 输入均具有击穿电流、甚至是施密特触发电流。 对于 LVC 输入、这个值高得多、但对于 AHC (T)输入也是如此。

    LVC 输入也具有施密特触发操作。 如果没有它、上升/下降速率限制将更低。