This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501:需要澄清 SN74VMEH22501的电气参数

Guru**** 1756540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393886/sn74vmeh22501-need-clarification-on-electrical-parameters-of-sn74vmeh22501

器件型号:SN74VMEH22501

工具与软件:

大家好、

我需要对以下重点说明做出一些澄清:

1.针脚42和针脚31处的电压电平应该是多少? 引脚42和引脚31的应用是什么?

2.为什么我们在下图中使用1.5V 电压?

3. EEF RTT 在电路中代表什么? 它是上拉电阻吗?

4. GTPL 是否与 VME 背板逻辑兼容?

5. 3A 和3B 端口之间是否有隔离?

如有任何问题、请告诉我。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我不知道您是从哪份文档获得的。 我不熟悉它。  

    1. 如果您参考数据表、会发现引脚42和31是器件中两个不同通道的 VCC 引脚
    2. 不知道
    3. 不知道
    4. GTPL 或 VME 不知道的情况
    5. 不确定这句话是什么意思。 这些都是 I/O 引脚、它们彼此相关、数据表显示了有关它们连接方式的简单方框图:  

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    感谢您的及时回复。

    我在下面的文档链接中找到信息。

    高级总线接口逻辑器件选择指南 (页号8)

    请仔细浏览并分享您的评论。 她会对我很有帮助的。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我明白了。 该图讨论的是 GTPL 器件、但这不是 GTPL 器件、因此您提出的大多数问题都与手头的器件不兼容(即图中显示的 VREF 引脚是我们器件上的 VCC 引脚)。 如果您将数据表中的引脚排列与想象中的引脚排列进行比较、它们是不同的。 看起来我们根本不像销售或支持 GTPL 器件了。

    SN74VMEH 器件兼容并专为 VME 背板逻辑而设计: SN74VMEH22501用于 VMEbus 背板的通用总线收发器(TI.com)

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Malcolm 的澄清。  

    谢谢!

    Gaurav