This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT14:当 IOH / IOL 为+0.5mA 时、VOH 的最小电压和 VOL 的最大电压是多少?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392447/sn74act14-what-is-the-minimum-voltage-of-voh-and-the-maximum-voltage-of-vol-when-ioh-iol-are---0-5ma

器件型号:SN74ACT14

工具与软件:

我的一个客户正在考虑将 SN74ACT14用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
当 IOH / IOL 为+0.5mA 时、VOH 的最小电压和 VOL 的最大电压是多少?

问题2:
有没有任何图表显示 IOH 和 VOH 之间的关系、IOL 和 VOL 之间的关系?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。