This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 - MDC/MDIO 查询

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394929/lsf0102-lsf0102---mdc-mdio-query

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:LSF0002

工具与软件:

您好!

我们计划将此缓冲器用于从处理器到以太网交换机的 MDC/MDIO。 您能否确认它可用于此目的。 这是否支持推挽和开漏? (MDIO 是开漏逻辑、MDC 是推挽逻辑)。

谢谢  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这里可以使用 LSF 来支持推挽/开漏应用、但强烈建议移除电容器。 (C3176、C3177)。 LSF 无法缓冲信号、因此逻辑高电平状态仅由外部上拉电阻的大小决定。 额外的电容只会减慢上升时间、并可能影响我们的数据速率。

    对于更小的封装器件、客户还可能会看到 LSF0002。 请参阅此处的产品页面: www.ti.com/.../LSF0002

    此致、

    插孔