This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:IC 在超出规格运行一段时间后的可靠性

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394989/txb0104-q1-the-reliability-of-ic-after-running-it-out-of-specification-for-a-while

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104

工具与软件:

您好!

我正在使用 TXB0104-Q1、这是 一款 具有自动方向感应和+/-15kV ESD IC 的4位双向电压电平转换器、其原理图如下所示:

我们具有如上所示的连接。

"B"是输入、"A"是输出

"A"对 GND 短路了几天、而我将所示信号应用于"B"。

我看到有一个4K 欧姆的电阻器  、当它被驱动为高电平时、在输出"A"上以1.8V (它是 VCCA)、它将在连接到 GND 时限制来自"A"的电流。 在本例中、稳态电流约为0.45mA、该电流非常低。 因此、我对稳态(直流)稳态没有任何顾虑。

但是、我无法确定从3.3V 到 GND 以及从 GND 到3.3V 应用到输入("B")的转换周期。 根据数据表、它将具有~50 Ω 的限流电阻、并通过50 Ω 将一些电流从 VCCA (1.8V)驱动到 GND、该电阻为~Ω 36 mA、持续10ns (单稳态超时)。

虽然转换期间单次触发运行时的电流约为36 mA、并且1秒周期脉冲序列(我认为它不会变热)内仅10ns 内的功耗约为700mW、但我无法确定、因为它在这种情况下的工作时间总共超过30小时。 我担心的是器件(TXB0104-Q1)的可靠性。

在数据表中:

如上所述、它在这种情况下工作了几天(可能超过30小时)。 它是否会对器件(TXB0104)有害? 有人能告诉我有关其可靠性的任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为50 mA (或所有引脚的总电流的100 mA)、因此这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它足够低于绝对最大额定值、甚至仅适用于1秒周期内10ns 的脉冲(单稳态)。 我只关心总运行时间(超过30小时)、这可能会影响其可靠性、但可能我对此过于严格。  谢谢克莱门斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mehmet、

    这是设计使然、预计在正常运行期间出现。 这是优化的单稳态"导通"时间、支持低功耗、同时实现 更高的数据负载/负载驱动能力。  

    此致、

    插孔