This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:如何使用 LSF0102的 EN 引脚?

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395046/lsf0102-how-to-use-the-the-en-pin-of-lsf0102

器件型号:LSF0102

工具与软件:

如何使用 LSF0102的 EN。

在您的视频中、建议使用开漏驱动器直接驱动 EN 引脚、而不使用上拉电阻器。

不过、数据表中的典型应用如下所示。  

 

TI 还建议 通过200K 电阻器将3.3V 使能信号连接到 Vref_B&EN 引脚以控制该部件。  对这个3.3V 信号有任何要求? 正常的 LVCMOS33驱动器是否工作?

我不确定我的理解是否正确。  请说明哪种方式正确? 或两者都是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是两种控制 EN 引脚的不同有效方法。

    对于第二个示例、任何3.3V 逻辑信号都可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuming:

    视频中显示的配置可在 EN 需要驱动为低电平时使用、在这种情况下可以使用开漏驱动器(注意、此处不应使用推挽驱动器)。 如果客户出于任何原因要求 I/O 处于高阻态、这将非常有用。 如果不感兴趣、客户可通过将 VREFB 短接至 EN 引脚来遵循默认设置、并通过200k Ω 偏置电阻器上拉至 B 侧电压。  

    正如 Clemens 提到的、任何3.3V 逻辑信号都可以在这里正常工作。  

    此致、

    插孔