This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:VIL 和 VIH

Guru**** 2551200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394749/sn74hcs595-vil-and-vih

器件型号:SN74HCS595

工具与软件:

您好!

如果我在 VCC = 2V 时正确读取数据表、要 确保 A 电平为高电平、信号至少需要1.5V、要确保电平为低电平、信号需要低于0.3V。

是这样吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、该器件的 IBIS 模型显示 VINL=.835V 和 Vinh=1.1V、VCC 为2.25V。 那么、这些值是典型值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是、这些文件使用典型/标称值。

    此致!

    Malcolm