This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:S/O:247380

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394730/sn74lvc1t45-s-o-247380

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17、SN74LVC2G17

工具与软件:

您好!

我有一位客户订购了 P/N:

SN74LVC1T45DCKR

当他们收到该零件时、他们提到该零件的标记为"C175"、而不是"TA"。

当告知 https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partNumber=SN74LVC1T45DCKR -查找部件号时、这些部件列在 TA5、R、F 下、而不是客户收到的 C175下。

我们能否确认此器件是否错误或正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    此部件不正确、因为内部系统未将 SN74LVC1t45DCKR 显示为 C175、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "C175"表示 SN74LVC1G17 (5引脚)或 SN74LVC2G17 (6引脚)、均采用 DBV 封装。 (DCK 为2mm× 1.25mm、引脚间距为0.65mm;DBV 为2.9mm× 1.6mm、引脚间距为0.95mm。)