This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:不同的卷带包装信息

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395404/sn74aup1g17-different-tape-and-reel-information

器件型号:SN74AUP1G17

工具与软件:

团队、

客户 在数据表中找到了 SN74AUP1G17DCKR 的三种不同卷带信息、它们的 W1、A0、B0和 K0有所不同。
您能帮助确认哪一个应该是正确的吗? 或者如何参考?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件有多个组装地点。 这三者都可以正确。 当您订购时、您不能控制来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    清洁剂是正确的、这些尺寸因组装地点而略有不同。 请注意、这仅适用于其卷带尺寸、所有封装尺寸都是相同的。

    此致!

    Malcolm