This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048DBVR

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395502/tlv61048-tlv61048dbvr

器件型号:TLV61048

工具与软件:

您能告诉我中使能引脚的 IIH (高输入电流)是多少  

TLV61048DBVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    1MΩ 泄漏电流为(EN 引脚上强制的电压)/μ A 左右。

    此致

    Lei