This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV6T17:SN74LV6T17BQAR 工作温度范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV6T17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393401/sn74lv6t17-sn74lv6t17bqar-operating-temperature-range

器件型号:SN74LV6T17

工具与软件:

您好!

我对 SN74LV6T17BQAR 的工作温度范围有疑问。  

在 SN74LV6T17BQAR 说明页面中:

https://www.ti.com/product/SN74LV6T17/part-details/SN74LV6T17BQAR?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ocb-tistore-null-asc_opn_en-cpc-storeic-google-wwe_pur&utm_content=Device&ds_k=SN74LV6T17BQAR&DCM=yes&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIiKjZg6PMhwMVmgAGAB0nmid2EAAYASAAEgLVIfD_BwE&gclsrc=aw.ds&bm-verify=AAQAAAAJ_____ 8LVp1_TAI8kXhZgNv9HvfPEvXoHBN2RrMTha_pboBT-9LqMSeKBq5yS_7Hsdr4KQ2KekU1-6Gpo4y54AmnLwmmT7p3Nsg7xZHw_5Lq1M1T7JM1T7JM1T7JM1T7JM1T1T7JM3J列/列/列用于列上行/列上行3T3J1M3T7P3JP3JMHz 列支行器列支行3J1M4YP5JMHz 列支行时支持列支行器、用于任何状态下行的列支行

数据表 附录第1页也显示了最大 温度为6 σ、在数据表6.3部分(第5页)中、85ºC Ta (针对推荐的运行条件)为最大值 125ºC μ A。 此部分显示的是"在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)"、但我不确定这个主题。  

因此、 SN74LV6T17BQAR 可以在125ºC μ s 或85ºC μ s 之前工作?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    85°C、并将在内部工作进行更新。

    请参阅 适用于125 C 的 SN74LV6T17-Q1、因为非 Q1和 Q1的额定温度通常分别高达85 C 和125 C、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉给我们带来了不便、因为团队重新阐明了数据表是最新的、产品文件夹在线需要更新、换言 之、125°C 是正确的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好消息。 非常感谢您的支持