This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:封装标记已更改?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396884/sn74hc244-package-markings-changed

器件型号:SN74HC244

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 我们的传统产品之一列出了 SN74HC244PW。 用于驱动我们产品上的7个 LED。  

 SN74HC244PW 现在已经停产、所以我们将改用 SN74HC244PWR、它应该是直接替代产品正确吗?

我们  从 Digikey 订购了一些 SN74HC244PWR、但发现了一些奇怪的行为 、其中 LED 在插入新的 SN74HC244PWR 器件后仍保持开启状态。  

我们还注意到器件标识已更改。 请参阅下图。

您能否确认器件标识已更改(希望我们尚未购买适合的产品)?

您能不能认为  SN74HC244PW/SN74HC244PWR 的性能特征没有改变吗    

 

旧的工作设备

新设备无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "R"后缀表示大卷带、这不会改变芯片。

    标记样式发生了变化;这不会改变裸片。

    但也有一个变化的裸片。 较新的器件具有较短的传播延迟和一些输入迟滞。 器件的保证特性没有改变、但您的电路可能依赖于其他一些特性。 请显示原理图和 A/Y 引脚对中未正确开关的示波器迹线。