This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392910/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

工具与软件:

你好

  SN74AVC4T245RSVR 建议的 VCC 最小电源电压为1.2V。

但是、没有提到1.2V 电源的允许范围、例如纹波噪声范围、您是否能提供它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许1.2V、不允许1.199V。 因此、为了安全起见、您应至少使用1.25V 电源。 或仅使用 SN74AXC4T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC1T45DBVR、SN74AVC2T245RSWR、SN74AVC8T245DGVR、SN74AVC8T245RHLR 也需要提供至少1.25V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何器件、如果数据表显示最小值恰好为1.2V、则不能保证1.199V。

    您应该使用 AXC 替代方案。