This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:I2C 总线上的总电容

Guru**** 2605325 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396592/lsf0204-q1-total-capacitance-on-i2c-bus

器件型号:LSF0204-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0204

工具与软件:

团队成员、您好!

 

一位客户询问是否可以遵循以下应用手册来计算 LSF0204-Q1 I2C 总线上的总电容。

请您确认一下吗?

 

使用 I2C 缓冲器的原因、情形和方法(TI.com)

  

  

谢谢。此致、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sam、

    由于 LSF0204无法 缓冲 I2C 信号、因此此处不适用。 由于 LSF0204的 PASSFET 架构、当 LSF0204运行时、I/O 两侧的电容将合并。

    此致、

    插孔