This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:转换器的输入与输出信号

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394234/sn74lvc1g04-the-input-and-output-signal-of-converter

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GX04

工具与软件:

嗨、团队:

我们目前正在尝试使用2个转换器将电流模式信号(+550uA/-550uA)传输至电压模式信号(0V/1.8V)、这是仿真电路

这是仿真结果、电路似乎正常工作。

但是我有一个关于此逆变器在这种情况下是如何工作的问题、因为 CMOS 逆变器具有如下拓扑

为什么逆变器输入端存在偏置、电阻反馈是如何 在两个 MOSFET 的栅极上导致这种偏置的? 如果是 OPA、这种偏置是合理的、但它实际上是一种组合了两个 MOSFET 的逆变器。 如仿真结果所示、这些偏置电压电平(1.2V 和0.6V)介于逆变器的 VIL 和 VIH 之间、这是否意味着第一个逆变器在转换区域工作?

您能解释一下这两个 MOSFET 将逆变器与电阻反馈相结合如何在输入端引起偏置、并最终在输出端产生合适的高低电压电平吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非缓冲 CMOS 反向器确实可以用作转换区域中的模拟放大器。 它的特性不是很好(见图7)、但是对于一个晶体振荡器来说已经足够了。

    为什么要使用逻辑逆变器实现此目的? 比较器具有更受控的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这不是用于晶体振荡器、我们只使用它来将电流信号(电流模式 TDM 信号)传输为电压信号、如 TIA 放大器。 此解决方案由供应商建议。 我仍在尝试弄清楚此电路的工作原理。 我的问题已在上面列出

    该芯片的开环增益具体是多少? 如何阅读您发布的与我发布的电路相对应的曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益是曲线的斜率。 它不是线性的、也不能保证。

    该电流通过 R3产生压降。 这强制 U1对低电平或高电平进行弱开关;U2会放大该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为什么此电阻反馈强制 U1具有低电压电平或高电压电平输出? 您能详细解释一下 U1的输入和输出吗? 或者 TI 是否有相关技术文章?

    根据仿真结果、U2不是只是反转 U1的输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于信号源的工作原理(它肯定不会像仿真中那样是理论上的电流源)。 但是、当电流流经 R3时、会下降±1.21V

    该电路由您的供应商推荐、因此请向他们咨询。

    U2仅放大信号、因为 U1的输出实际上可能不会进入电源轨。 (SN74LVC1GX04为此配备了第二个逆变器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的解释

    我曾尝试仅模拟逆变器来了解 VO 与 VI 的特性、我发现无论输入与 VCC 有多接近、输出始终是1.8V 或0V。 但从通用逆变器的 VCC 特性来看、应该有一个靠近 VCT/2的区域、P mos 和 N mos 都处于饱和模式、输出应被 P mos 和 N mos 分频。

    我的问题是、为什么我无法在仿真中输出既不是高电平也不是低电平时获得转换区域、就像我在下面标记的区域一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来仿真模型是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能给我发送一个链接、以便我下载合适的模型吗? 我尝试了具有单栅极和双栅极的两个产品、结果相同、无法获得转换区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队将研究如何修复这一模型