This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108应该如何进入推挽模式

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397643/txs0108e-how-should-txs0108-enter-push-pull-mode

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

尊敬的支持团队、

我的客户使用的 是 TXS0108驱动8通道电平转换、但是当端口输入信号‘s 频率 超过1MHz 时、B 端口波形开始 失真;μ s

我们想知道  TXS0108应该  如何更改为推挽模式;以及单稳态电路应该如何运行?

以下 PDF 文件是客户测试数据、供参考

e2e.ti.com/.../TXS0108E-issue-summary.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    推挽模式基于连接到 TXS 器件的外设? 即、确保您向器件发送推挽信号。

    如需更多支持、请帮助澄清失真的含义、如果可行、请将附件翻译为英文。

     谢谢、对于具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器、也可能会看到 Do’s 和 Don’ts。

    此致、

    Michael。