This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:超过建议的 VCC

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397507/sn74lvc1g08-over-recommended-vcc

器件型号:SN74LVC1G08

工具与软件:

VCC 高于5.5V - 6.5V (超出推荐的电压)后、与门的行为如何? 行为是否正常?

客户估计此逻辑在具有 FuSa 应用的 MD 中是否正常? 非常感谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超出建议的工作条件时、将无法再保证电气特性甚至能够正常运行。

    实际上、我预计输出端的驱动强度会略高。