This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:LSF0204D 的开关特性(3.3V <-->5V)

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, TXU0104, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393302/lsf0204d-switching-characteristics-3-3v----5v-of-lsf0204d

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件: TXU0104TXV0106

工具与软件:

您好!

您好...

我们计划在应用中使用 LSF0204D 将推挽接口从3.3V 转换为5V、反之亦然。 在数据表中 关于开关特性的部分、我已经检查了在3.3V 和5V 之间进行电平转换(反之亦然)时、 传播延迟不 可用。

我想知道从3.3V 转换到5V 时的传播延迟(H-L 和 L-H)、反之亦然。 另外、请告诉我 tri 状态的传播延迟... (Z-L、L-Z、Z-H 和 H-Z)。

提前感谢。

此致、

Prahaladh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prahaladh

    很遗憾、我们没有您要查找的特定条件的数据。 但是、请注意、LSF 使用无缓冲电路的 passFET 架构来转换电压(因此不会增加延迟)。 TPD/Tpz 时间取决于器件周围的外部 RC 元件。 为了缩短上升时间、可以使用更强的上拉电阻、但这会增加功耗和增加 VOL。  

    您可以参阅本集视频了解更多信息: https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?cu=1134826

    如果您的应用需要严格的时序裕量、您可能会看到固定方向转换器(即 TXV0106、TXU0104)提供针对这些开关规格的缓冲指示符。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复。 我将介绍这些视频、然后再回复您、以获取进一步的问题。

    此致、

    Prahaladh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们的应用是具有4个通道的推挽式应用。 对于推挽配置,我认为上拉电阻和下拉电平转换都不需要上拉电阻器。

    在培训系列中、我已经看到、即使是推挽配置、也需要上拉电阻器才能进行上拉转换。 请澄清。

    此致、

    Prahaladh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由推挽输出驱动的输入不需要上拉电阻器。 但是您应该在所有输出端添加上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。  

    我们将此器件用于双向电平转换。 因此、我认为所有具有高电压电平(上行转换)的通道都需要上拉电阻器。

    示例:

    我们使用此器件进行5V 至3.3V 的电平转换、反之亦然。 好的、我的理解是要为所有预期具有5V 输出的通道添加上拉电阻。

    请澄清。

    此致、

    Prahaladh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该为所有可用作输出的 LSF 引脚添加上拉电阻器。 上拉电阻器是上行转换所必需的、但即使下行转换也是如此、它们会使输出信号更加稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:  

    感谢您的答复。

    我想知道即使禁用转换器、向具有上行转换功能的通道添加上拉电阻器是否也会驱动线路。

    为缩短上升时间、我们计划使用680欧姆的上拉电阻、但我觉得即使禁用转换器、这也能驱动线路。

    请提供您对相同内容的评论。

    此致、

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;只要其连接的电源处于活动状态、上拉电阻器就处于活动状态。