This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:端口之间的延迟

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397467/lsf0108-delay-between-ports

器件型号:LSF0108

工具与软件:

您好!

当 EN 处于有效状态时从端口1输入到端口8时、每个端口输出的信号之间是否存在时间差? 假设没有延迟(因为它由 FET 驱动)是正确的吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、因此传播延迟远小于1ns、并且几乎相同。 (但在上行转换时、剩余的上升沿由上拉电阻器生成、并且要慢得多。)