This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:用于 PS/2鼠标应用的电压转换

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0102, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397310/txs0108e-voltage-translation-for-ps-2-mouse-applications

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: LSF0102LSF0002

工具与软件:

我目前正在开发一种解决方案、以取代支持 PS/2接口的传统 HMI 鼠标设备。 具体而言、它在相同的输出引脚上支持 USB 和 PS/2自动选择协议。 我们将使用3V MCU、并需要 PS2时钟和数据线上的5V 输出高电平、以匹配该器件将替代的现有产品的输出高电平。

我们使用 TXS0108E 电平转换器设计了一款小型开发板、虽然我们能够在使用10cm 小型电缆时与 PS/2主机建立通信、但当将此电缆替换为更标准的1.8m 电缆时、两条线路上的信号都会受到极大的振荡/振铃(见下文)。

TXS0108E 的5V 侧使用10cm 电缆实现稳定信号:

 使用180cm 电缆的 TXS0108E 的5V 侧出现不稳定信号:

根据我们对应用手册和之前论坛帖子的研究、这可能是由于导入反馈环路的电缆中的电容增加所致。

您是否能够建议是否出现这种情况、如果是、是否可以消除这种情况、或者在使用标准长度输出电缆的设备上是否始终会出现问题?

如果这不是此应用最合适的器件、是否有适合此应用的替代产品?  

非常感谢您提供的任何支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS/2协议非常慢。 您可以简单地使用没有边缘加速器的电平转换器、例如 LSF0002或 LSF0102;如果需要缓冲、也可以使用 I²C μ H 电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、感谢您的及时回应。

    实际上、我们现在正在将 LSF 系列作为一种潜在的替代方案、因此很高兴听到它可能成为一个不错的候选方案。

    为了明确速度要求、PS/2将被计时为12kHz。 由于我们正在尝试复制旧版 cypress encore 2 MCU 的 PS/2 USB 自动选择功能、因此复杂性在某种程度上有所增加。 考虑到这一点、我们发现任何解决方案都需要在12MHz (USB 全速)下运行。 如果我们无法通过电平转换器完成此任务、我们有一个备用计划、即使用多路复用器切换来自 MCU 的4个独立引脚的 PS/2和 USB 信号、但由于设计的空间限制、我们可以通过使用更好的方法避免使用更少的元件和轨道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 不使用逻辑电平信号、因此您无法为此使用电平转换器。 (USB 信号永远不需要进行电平转换。)