This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102-Q1:内部下拉

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396874/txu0102-q1-internal-pulldown

器件型号:TXU0102-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

内部下拉电阻(5MΩ Ω)的精确度如何?

如果是典型的半导体、我认为 它大约为±20%。

请分享任何信息,即使它不是一个规范.

谢谢!

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:

    是的、最高可达10-20%、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    好的、我明白了。

    谢谢!

    KAZ