This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:逻辑低电平正在上拉

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396698/lsf0204-low-logic-level-is-pulling-up

器件型号:LSF0204

工具与软件:

您好!

我将使用 LSF0204元件将5V 逻辑电平转换为1.8V 逻辑电平。  

我正在使用 Arduino Nano 板的5V 输出驱动 VrefB 引脚、并使用 ADP151-1.8稳压器的1.8V 输出驱动 VrefA 引脚。

我 也将使用相同的1.8V 来驱动使能引脚。  

我注意到、当 LSF0204未连接到 ADP151时、1.8V 输出处于正确的值。

但是、当 LSF0204确实已连接时、VrefA 引脚设置为2.3V。  

可能是因为我在5V 侧只有200欧姆上拉电阻器、而在1.8V 侧没有上拉电阻器?

如果是这种情况、使用5V 侧310欧姆标称值和1.8V 侧97欧姆(或100欧姆)的标称值是否能够解决这个问题?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何在没有 ADP151的情况下为 VrefA 供电?  我想您使用的是能够灌入电流的实验室电源。 在这种情况下、VrefA 和 GND 之间最多具有100 kΩ 的电阻器将会有所帮助。  (在正常运行期间、小电流流入 VrefB 并流出 VrefA。 如果电源或连接到 VrefA 的其他器件无法灌入该电流、VrefA 的电压将浮动。)

    只在用作输出的 I/O 引脚上需要上拉电阻器。 它们的值取决于所需的速度和总电容;200 Ω  可能过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够借助跳线引脚绕过 ADP151并耦合实验室电源!

    我想使用随后具有更好灌电流能力的 LDO 驱动 VrefA 也可能是一个更好的主意。

    非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADP151能够为200mA 提供电流。 您是否知道从 VrefA 流向 VrefB 的电流是多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyomin:

    可通过 VREFB-(VREFA + VTH)/ 200k Ω 计算得出该值。 对于 LSF0204、该200k Ω 位于器件内部。  

    这组视频也有助于更详细地进行解释: www.ti.com/.../5614318177001

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数电源不能灌入电流。 通常、添加电阻器比找到具有双向输出的电源要容易得多。