This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101:TXU0101封装查询

Guru**** 2693565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389684/txu0101-txu0101-footprint-inquiry

器件型号:TXU0101

工具与软件:

P/N: TXU0101DTQR
请提供标记区域的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatachalam:

    我已经在内部跟进包装团队,并将提供一旦确认,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatachalam:

    谢谢、请查看以下内容。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们无法打开超级库占用空间部分。 您能否分享这部分  Allegro PCB 编辑器 v17.2 (.DRA 和.pad 格式)的占用空间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatachalam:

    我已在内部进一步争取更多支持、并将在确认后提供反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们的查询有任何更新? 请在您获得该信息后告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    它似乎正在打开。 请帮助澄清错误以帮助 正确支持、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在 Ultra librarian 中、以下选项中的选项除外、我仅在标记文件中获得 Decal (贴图)。 根据数据表、该文件中引脚(2、4)的空气间隙值也不匹配。 请查看以下 PPT 以查看评论。 如果您 在此共享您参考的 X2SON (.DRA)文件、将会非常有用。 我们将相应地关注尺寸。

    e2e.ti.com/.../TXU0101DTQR-_5F00_-Footprint-discussion.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    我已经联系了包装团队的附件,并将尽快澄清,谢谢.

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    到货后、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    TT 已提交、且团队已澄清 TI 库中的项目正确无误。

    即、在 Pod 上、粘贴掩码开口之间的距离为0.21mm、文件将使用 TI Vault 中的最新组件进行更新:

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们可以在此处获得 TI 价值贴图吗? 加载到 Allegro 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    谢谢、团队只能提供 Altium 格式的服务并阐明了文件将在24-48小时内在 TI.com 上更新。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    Altium 文件也适用于我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    我们提供了 Allegro 文件。 谢谢、请查看以下内容、并告知我是否需要进一步的帮助。

    e2e.ti.com/.../TXU0101.zip

    此致、

    Michael。