This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:过冲对芯片输入引脚的影响

Guru**** 2605275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397308/txv0106-q1-the-effects-of-overshoot-on-chip-input-pins

器件型号:TXV0106-Q1

工具与软件:

嗨团队:

由于 PCB 布局空间有限、我们未在信号源端放置端终端电阻器、而且也无法降低输出的驱动能力、这会影响信号的边沿时间。 因此、芯片的输入引脚上会出现显著的过冲。 这会对芯片产生影响吗?  下面是我们的测试波形。

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要流经钳位二极管的电流小于50 mA、绝对最大额定值便允许低于−0.5V。 这可能是这种情况(在50 mA 时、二极管的正向电压将超过0.7V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 MCU 输出的高速 RGMII 信号、IO 驱动能力为 mA 级。 过冲可能是由于阻抗不匹配导致振荡、并且可能无法达到50mA?的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的、因为我们建议确认不超出绝对最大电流、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号由 MCU 的 IO 驱动、是专用的 RGMII 输出 IO。 那么、这种情形中是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 绝对最大额定值适用于所有情况。

    您必须验证是否已达到50 mA 电流。 但是、这通常不是过冲/下冲的情况、即如果未超过50 mA、则没有风险、谢谢。

    此致、

    Michael。