This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:HBM 和 CDM 保护检查

Guru**** 2604485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397828/sn74aup1g07-hbm-and-cdm-pretection-check

器件型号:SN74AUP1G07

工具与软件:

你(们)好  

您能帮助检查一下吗?

我们满足这一条件、谢谢。

HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 3A 类超过5000V

•CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3类超过1000V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 数据表第7.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ladisch

    我只看到 JS-001、但没有 JS-002信息。

    您能帮助检查一下吗、谢谢。

    HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 3A 类超过5000V

    => SN74AUP1G07不符合要求。

    •CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3类超过1000V

    => 在 DS 中、只有 JESD22-C101、无 JS-002信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件比 JS-002更旧、因此从未根据该标准进行过测试。