This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:SN74LV00APWR、SN74LV14APWR、SN74LV32APWR 和 SN74LV244APWR 的下冲

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396575/sn74lv244a-undershoots-of-sn74lv00apwr-sn74lv14apwr-sn74lv32apwr-and-sn74lv244apwr

器件型号:SN74LV244A

工具与软件:

大家好、团队成员:
我们使用以下器件。 所有器件都已超过下冲。
持续时间在1ns 以内。


SN74LV00APWR -0.700mV
SN74LV14APWR -0.700mV
SN74LV32APWR - 0.660mV
SN74LV244APWR - 0.780mV

因此、我相信只要 IIK 分别低于20mA、所有器件都可能会超过-0.5V、我的理解是否正确?

根据以上内容、您能告诉我可以使用多少伏特?
或者可以查看 IBIS 模型中的说明吗?
例如、"LV 14 a.ibs"中"LV 14 a _ in _ 50"后的描述。 施加的电压为5V (4.75V ~ 5.25V)。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位二极管是一种普通硅二极管。 在大约 −0.7V 时、电流大幅增加。

    SN74LV244A IBIS 模型表明、在−0.7V 时、最坏情况 下的电流约为−  μ A 13.6 mA、但在−0.78V 时为−μ A 25 mA。

    您到底是如何测量这些下冲的? 如果您没有使用带有接地弹簧的示波器探针、那么您可能还会在由探针的接地夹形成的环路中得到一些振铃。

    如果实际上存在下跳、那么您应该正确端接信号线。 通常、最简单的方法是源极端接;您也可以在接收器上添加外部钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    与"SN74LV244A"相同、其他器件上的电流在超过-0.7V 时是否超过20 mA?

    或者阈值是否约为-0.75V?

    我使用有源探头测量的电流。 接地线的长度很短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加问题。

    -20 mA 或-0.5V 甚至不能超过1ns? 有时间限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LV-A 输入的行为都相同。

    一定不能超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不能超过。 (但不清楚它们是否实际被超出。)