This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:设计疑问

Guru**** 2978130 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394845/txs0108e-design-queries

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0304、 TXU0104、TXU0204

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否回顾一下电平转换器的实施情况并分享您的评论意见?

另外、您能否澄清以下问题?

  • 您能否请验证上述原理图并确认该 实现是否有效?
  • 我们的应用所需的速度为4Mbps、我们可以针对4Mbps 信号使用此电平转换器吗?
  • 请确认该电平转换器的配置是推挽式还是开漏式。

谢谢  

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以建议 一个不必 满足条件 "Vcca 应小于 Vccb"的替代电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.示意图不完整。 但是、就所显示的相关元件而言、这是可行的。

    2.如果其他器件具有推挽输出、则4Mbps 有效。

    3.电平转换器本身不会改变,也没有不同的配置。 推挽和开漏系统之间的唯一相关区别是上升沿的速度;如果其他器件具有快速边沿输出信号、则 TXS 也会快速运行。

    4.原理图中8个信号都是单向的。 单向转换器(例如 TXU0104/TXU0204/TXU0304)是更好的选择、并且没有供电限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我们是否可以使用 TXB0108RGYR 作为 TXS0108ERGYR  的替代品 ?

    此外、 TXB0108RGYR 是否支持 UART 接口?

    此电平转换器可以支持的最大速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    是 TXB 可用作直接替代器件、也可以使用。 也可参阅 TXB 数据表的第6.8节、指定60Mbps。

    尽管我不确定为什么对 UART 的替代方案感兴趣、因为 UART 适用于固定方向、并且由于 TXB 数据表8.3.3和8.3.5等限制、通常建议不要将自动双向器件用于不是自动双向的应用。 谢谢、这就是 TXU 建议。

    此致、

    Michael。