This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:工作电流计算

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397603/sn74lvc2g74-q1-the-calculation-of-working-current

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们对几种材料的工作电流有一些疑问、希望与您确认:


(1)当锁存器 SN74LV373的工作电压为5V 时、最大工作电流(考虑到所有8个通道都工作且芯片自身的功耗) i_total = 8* 16mA + 20uA? 或者、该模块的最大总电流是多少?

(2)当 D 触发器 SN74LVC2G74QDC 的工作电压为5V 时、最大工作电流 I_TOTAL = 32mA + 500uA 吗? 但当 VCC = 4.5V 时、即32mA、或者该模块确切的最大总电流是多少?

(3)当8通道选通芯片 CD74HC4051PWR 的工作电压为5V 时、最大工作电流 I_TOTAL = 320uA+490uA? 或者、该模块的最大总电流是多少? 如何理解我标记的句子?

这就是全部、谢谢!

Ethan