This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:为 MIPI3.0 RFFE 应用寻找电压电平转换器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02326A, TXB0102, TXB0302, LSF0102-Q1, TXS0102, TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396120/lsf0102-q1-looking-for-the-voltage-level-shifter-for-mipi3-0-rffe-application

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102、TXS02326A TXS02612、TXB0102、TXB0302

工具与软件:

你(们)好 我正在为 MIPI RFFE 应用寻找电压电平转换器。

产品的运行速度应达到52MHz。 (MIPI3.0标准要求在52MHz 模式下运行。)

RFFE 主器件的工作电压为1.2V。

RFFE 从器件在1.8V 下运行。

SDATA 应双向工作。

SCLK 无关紧要。

我认为 LSF0102-Q1是合适的产品。 但外部上拉电阻器至关重要。  

是否有任何包含上拉电阻器的产品支持上述要求?

对于 TXS0102、该产品似乎 支持 具有集成上拉电阻器的高达24MHz 的运行速度。

+还有一个问题。

是否有任何包含一个与 TXS02326A 类似的 LDO 的产品?

产品还应符合上述要求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与另一个问题有关? TCA9617A:针对 MIPI RFFE 的双向速率转换器? 您是否有单独的方向控制信号?

    LSF 或 TXS 使用上拉电阻器(外部或内部)。 据我所见、这无法用于 RFFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我看到 MIPI RFFE 主器件在 SDATA 和 SCLK 上具有下拉电阻。

    那么 TI 的产品是否与具有52MHz 频率的 MIPI RFFE 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hyeonseok,

    如果 TXS02612符合设计要求、您是否能看到它支持以下规格? (很遗憾、没有内部 LDO):  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我查看了 TXS02612的数据表、数据速率看起来不错。  但它也有上拉电阻、所以它不能直接施加到 RFFE MIPI 上。   

    正如 Clemens 所述、使用的上拉电阻器产品(TXS、LSF 线路)不能应用于 MIPI RFFE。

    如果 MIPI RFFE 线路上的有效下拉电阻高于50k Ω 且 MIPI RFFE 工作电压低于20MHz、则可以应用 TXB0102。

    从 TXB0102数据表 4引脚配置和功能 C "如果需要上拉或下拉电阻器、电阻器的值必须超过50 kΩ。 "

    ++  

    TXB0302似乎 适用于 RFFE MIPI。

    CL = 50 pF 1.2V 至3.6V @VCCA 1.2V 至3.6V @ VCCB 数据速率70Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RFFE 数据信号有三种状态(高电平、低电平或已禁用)、但 TXB 输出只有两种状态。 当 TXB 驱动为高电平时、下拉无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hyeonseok,

    您能否在您的  MIPI RFFE 应用案例中确认是否同时需要开漏/推挽支持? 如果是这样、TXB0302将不起作用、因为 TXB 类型转换器不支持开漏应用、这意味着我们目前无法提供其他解决方案。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIPI RFFE 绝对是推挽式。 我认为 TXB0302是一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

    禁用意味着高阻抗状态?

    如果正确。  

    我所有的疑惑都被清除了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 (在禁用状态下、下拉电阻使总线处于低电平。 使用 TXB 时、总线将处于最后状态;我不知道这会对 RFFE 协议有何影响。)