This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4020:可以使用多个级联的计数器吗?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397647/cd74hc4020-can-be-used-multiple-counter-cascaded

器件型号:CD74HC4020

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否确认器件 CD74HC4020是否可以级联? 如果是、您能提供这两款芯片间的示意图连接吗? 道歉、但如果可能、无法在网上找到任何有关此实施的信息。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    是的、该器件可以级联。 将第一个器件的 Q14输出连接到第二个器件的 CP/输入、并将 RESET 输入连接在一起。

    此致!

    Ian