This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:输入 IO 处理电路使用 SN74LV14A

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1398319/sn74lv14a-the-input-io-processing-circuit-use-sn74lv14a

器件型号:SN74LV14A

工具与软件:

 

如图所示为输入 IO 处理电路、输入开关信号高电平为60V、低电平为0V。 通过 D14的电压 VIN 限制为约3.5V、为 U14 (SN74LV14APWR)提供3.3V 电压、Vin 和 U14与1K 限流电阻串联。

问题:尽管有1K 的限流电阻器、但 U14输入电压高于其电源电压、该电路能否稳定工作? 它是否会导致器件损坏和逻辑错误?