This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:180秒计时器(非稳态多谐振荡器)

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1398253/sn74lvc1g123-180-second-timer-astable-multivibrator

器件型号:SN74LVC1G123

工具与软件:

我需要一个电路、当输入变为高电平(5V)时、输出将变为高电平大约180秒。 (容差可以是+/-20%)

SN74LVCG123DCUR 是否适合此应用。
电容器和电阻器的尺寸需要非常大才能获得如此长的周期。

但是这些尺寸分量不在数据表中指定的分量值范围内


此应用是否有更好的器件选择?

注意:灭火器是输出的、因此无论它是像 TI 提供的某些一次性灭火器一样、即使通电后也无法开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xx123的工作原理是允许电容器通过电阻器充电、并在电容器电压达到固定阈值时结束脉冲。 ( 有关详细信息、请参阅应用手册。)

    '123本身没有元件值的上限。 然而、充电时间的精度受到影响

    • 布线的电容和"123"本身(非常小、因此 R/C 值大无关紧要);
    • Rext/Cext 引脚的漏电流(< 250nA、因此无关紧要);
    • 电阻器和电容器的容差(您可以选择如何在成本和成本之间实现平衡);
    • 电容器的泄漏电流(对于电解电容器而言可能非常糟糕)。

    当充电电流较小时(即电阻值较大时)、漏电流的影响较大。 (如果漏电流恰好与充电电流一样大、则单稳态永远不会超时。)

    因此、在您的应用中、可能应该选择薄膜电容器。 (陶瓷电容器可能在高温下更好、但尺寸可能不够大。)

    SN74LVC1G123包含上电复位电路、可在电源斜升相对较快的情况下防止在功率斜升期间触发。 建议将电源斜坡保持在快于 200 µs / V 的速度、以防止出现问题。