This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:电源容差

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1398190/sn74avc2t45-power-supply-tolerance

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45

工具与软件:

器件规格没有电源容差规格。 有一个表格表明容差"PG 13"、但它不直接适用于更通用的电源容差规格。  
是否有人可以为器件的每种工作电源电压定义容差? 如果您需要详细信息、请提供1.2V 和3.3V 电源的容差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    建议该器件的最小电压为1.2V、最大电压为3.6V。因此、不用担心、可以承受1.2V 和3.3V 电源。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并没有回答电源容差的问题。
    如果一侧接受1.2V 逻辑、则应具有1.2V 电源。

    在器件无法识别有效的1.2V 逻辑输入信号之前、可以容忍多大的正负变化?
    1.2VDC +-??

    这同样适用于所有有效的逻辑电平电源。 容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的澄清。 遗憾的是、 以1.2V 为最低电压的器件可以保证1.2V 电压下的电气特性而不具有负容差、并且不能保证任何更低的电压、即无法保证1.199V 的电压。 如果需要较低的电压电平、请参阅 SN74AXC2T45、谢谢。

    此致、

    Michael。