This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC3T97-SEP:这些门是否具有施密特触发输入?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC3T98-SEP, SN54SC3T97-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1398700/sn54sc3t97-sep-do-these-gates-have-schmitt-trigger-inputs

器件型号:SN54SC3T97-SEP
主题中讨论的其他器件:SN54SC3T98-SEP

工具与软件:

SN54SC3T97-SEP 和 SN54SC3T98-SEP 的输入是否具有施密特触发器? 产品页面显示为是、但我在两个数据表中都没有看到任何提及、因为存在最大输入上升时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    这两种器件都具有施密特触发输入、输入转换上升或下降速率规格应设为 "无限制"。 我会要求团队更新数据表。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、  

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!