This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:在上电期间 CD4504B 电平转换器会出现问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, UCC27444, CD4010B, CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397209/cd4504b-issue-faced-with-cd4504b-level-shifter-during-power-on

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C、 UCC27444、 CD4010B、

工具与软件:

我正在使用 CD4504BM96十六进制电平转换器来对 PWM 信号(3.3V 至12V)进行 TTL 至 CMOS 电平转换。

控制器 TMS320F280039C 的 PWM 引脚 直接连接到上述电平转换器。

 

使用上述电平转换器时、我们面临的问题是在上电条件下、IC 会在输出端生成高脉冲。

连接了输出波形以作为基准。 附加的波形中(TI 电平 shifter.jpg)

CH1 (黄色):连接至电平转换器(VDD)的12V 电源

CH2 (蓝色):电平转换器的输出信号

CH3 (红色):为电平转换器(VCC)提供5V 电源

CH4 (绿色):3.3V 至控制器

 

从波形中可以观察到、当12V 信号高于2V 但5V 电源低于1.6V 时、CD4504BM96会生成输出脉冲。

当5V 电源达到1.6V 以上时、输出再次变为0V。 控制器侧不执行任何操作、因为3.3V 电压为0V。

 

如何 在上电条件下避免此类脉冲。 因为该脉冲 同时导通所有功率 MOSFET、从而导致电源电路短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于最小建议电源电压5V 时、无法保证正常运行。

    更现代的电平转换器(SN74xxx)具有/OE 输入、且在上电期间可正常工作、而 SN74AXCxxx 转换器即使没有/OE 也具有无干扰上电。 但这些电平转换器不支持高电压。

    可以将栅极驱动器用作电平转换器;UCC27444等器件具有一个 POR、可在上电期间将输出强制为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢以上分享的建议。

    因为 CD4504B 在低于电源电压(即5V)的情况下具有未定义的输出。 对于 CD4010B、情况是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 CD4000设备都是旧的、可能会出现此问题。