This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G02-ADC EP:实际的 I/O 电流是多少?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399845/sn74ahc1g02-ep-what-is-the-actual-i-o-current

工具与软件:

有人以前问过这个问题,但我找不到答案(讨论解决了其他主题)。

该网站指出最大 I/O 为+/- 50mA。  数据表显示 I/O 电流在 Vcc=2V 时为50 µA、在5V 时为8mA。  50mA 远远超出了范围。  哪项是正确的、数据表或网页是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站错误。 我猜有人把50 µA 误读为50 mA。