This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:它是否可用于千兆以太网 phy 电平转换器?

Guru**** 2829265 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399541/txv0106-can-it-be-used-for-giga-ethernet-phy-level-shifter

器件型号:TXV0106

工具与软件:

你(们)好  

TXV0106是否 可用于千兆以太网 phy 电平转换器? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    是的、谢谢、TXV 可以在高达500Mbps 的速率下使用。  

    此致、

    Michael。