This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT126-Q1:上电期间的脉冲

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399738/sn74ahct126-q1-pulse-during-power-up

器件型号:SN74AHCT126-Q1

工具与软件:

专家、您好!

问题1:上电时将有1uS 电流的120 mA 脉冲宽度。 然后、在正常运行时、1节电池中有10次35mA 和脉冲宽度为1us。 对产品寿命有何影响?  

问题2:上电时看到的最大脉冲电流是120 mA (如果不安全)。 我们需要多长时间来控制脉冲

问题3:芯片中的 VOH 和 VOL 电压使用50 mA 进行测试、该值大于手册中指定的25 mA。 这是否意味着短时间过25 mA 是可以的? 手册要求在直流时达到25 mA 最大值、而在50 mA 时测试 VOH。

此致、

文廷