This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-:EP IC 未通电时的输出状态

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399452/sn74lvc1g17-ep-output-state-when-ic-is-not-powered

器件型号:SN74LVC1G17-SN74LVC1G17-EVM EP

工具与软件:

您好!

我想知道 IC 未通电(VCC = 0V)时推挽输出的状态是什么。  

我注意到数据表提到它支持部分断电、但它显示"禁用输出"、这是什么意思?  输出是开路还是可保持在特定状态(高电平或低电平)?

此致、

Letícia μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioff 规格表明输出处于高阻态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

     这些信息是否包含在数据表中? 我无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在数据表第3页找到该规格。