This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:根据设计、当 VCC 过压时、输出(Y)引脚的状态是什么?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1400465/sn74ahc1g08-by-design-when-vcc-is-overvoltage-what-is-the-state-of-the-output-y-pin

器件型号:SN74AHC1G08

工具与软件:

根据设计、我想知道当 Vcc 过压高于7伏时、与门 SN74AHC1G08的 Y 引脚的输出状态(短接至 VCC、GND 或 Hi-Z)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TI 不保证器件在建议运行条件之外的性能。 在建议的工作条件之外运行时、Y 引脚无法保证输出状态。  如果超出绝对最大范围运行、则可能会损坏器件。

    此致!

    Ian