Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E, TXS0108E-Q1, TXV0108-Q1, LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0108-Q1、 LSF0108-Q1、LSF0108 、TXS0108E
工具与软件:
大家好、团队成员:
在我们的设计中、我们将 TXS0108E-Q1 IC 用于 MII 模式 (速度:100Mbps) 接口(TX 和 RX 引脚连接只在一个电平转换器中连接)。 我们能否将此电平转换器用于 MII 模式?
如果 MII 模式不适合、请建议为 MII 模式接口使用其他电平转换器。
规格:
- 电压为3.3V 至1.8V 和1.8V 至3.3V
- 10Mbps 数据速率
- 双向。
此致、
Virali