This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45

Guru**** 2644695 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT23, TXV0106, SN65EPT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399450/sn74lvc1t45-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:TXV0106SN65EPT21、SN65EPT23

工具与软件:

您好、TI 团队

我正在寻找一种低延迟 tPLH / tPHL 和低器件偏斜1.5V 至3.3V 或2.5V 电平转换芯片。

期望  tPLH <2ns、

tPLH 器件偏斜< 250ps

越低越好

您能帮助了解是否可行吗

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有理想偏移规格的器件是 TXV0106。 它与这些限制不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复、您是否可以建议使用 低延迟和低偏斜 LVDS 到 SE 缓冲器?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的 LVDS 接收器可支持600Mbps (300 MHz)速率;列表如下: ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#404=Receiver&976=600

    在我看来、SN65EPT21具有最低的传播延迟。 最坏情况下的器件间偏移仍然是500ps、但这可能包括温度差。 SN65EPT23可用于多个信号。