This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G57:1.2V 逻辑

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G57
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1400654/sn74lvc1g57-1-2v-logic

器件型号:SN74LVC1G57

工具与软件:

团队成员、您好!

我们是否有类似 SN74LVC1G57DRYR 的器件可以在由1.8V 电源轨供电的同时处理1.2V 逻辑?

是否有特定系列的逻辑器件可用于查找此功能?

此致!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些电平转换器具有更低的输入开关阈值(例如 LV1T)、但大多数是缓冲器和反相器;没有这样的"57"器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 Clemens 正确、但我们也有 LV1T 门(如 SN74LV1T08 )、可以实现 SN74LVC1G57的功能之一。 这些门可在 此处找到

    此致、

    Owen