This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:适用于具有 SN74VMEH22501A 的 Artix -7 FPGA 的电源定序子系统

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501A, TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394972/sn74vmeh22501a-power-sequencing-subsystem-for-artix--7-fpga-with-sn74vmeh22501a

器件型号:SN74VMEH22501A
Thread 中讨论的其他器件: TPS38700

工具与软件:

大家好、

我正在寻找直流/直流转换器或能够匹配 Artix-7 FPGA 和 SN74VMEH22501A 之间具有带电插入功能的上电序列的解决方案。

以下是 FPGA 和 SN74VMEH22501A 的序列

XC7A100T FPGA 的上电序列

  1. 电源初始化:

    • Vccint (内核电压): 通常为0.95V。 这是为 FPGA 逻辑和内部电路供电的内部内核电压。
    • VCCO (I/O 组电压): 取决于 I/O 组。 常见电压为1.8V、2.5V 或3.3V。 为 I/O 组供电、并应匹配特定 I/O 配置所需的电压电平。
    • Vccaux (辅助电压): 通常为2.5V 或3.3V。 这将为包括配置逻辑在内的辅助功能供电。
    • VCCBRAM (BRAM 电源): 通常与 VCCINT 相同、约为0.95V、因为它为块 RAM 供电。

    建议序列和斜升速率:

    • 工具 Vccint VCCBRAM 首先、因为这些对于核心功能至关重要。
    • 接下来、请申请 Vccaux 为辅助电路供电。
    • 最后、申请 VCCO 来为 I/O 组供电。 在连接到外部外设之前、请确保 I/O 电压稳定。

    斜坡速率:

    • 电压斜升速率和稳定时间应与 FPGA 的数据表一致。 通常情况下、使用50-100mV/ms 的斜升速率以避免过冲并确保功率稳定。
  2.  SN74VMEH22501A 的上电序列

请帮助我 使用 TI 产品线创建电源定序子系统。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guarav、您好!

    我将该线程发送到电源序列发生器团队。 我认为他们或许能够为您提供更多帮助。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、  

    TPS38700 器件非常适合。 我只是想澄清一点、器件的预期 VDD 是 0.95V 吗? 我们的器件需要最低2.2V 的电压才能正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    看上去我们的 TPS38700 器件似乎适合此应用。 [报价]

    此解决方案是否与下图类似? (集成式电源参考设计(TI.com))

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、  

    每个定序输出是否需要不同的电压电平? 我看到指定了1.0、1.2和1.8。 TPS38700器件可以对多达12个电源轨进行定序、并可在运行期间通过 I2C 进行编程。 请注意、NVM 不可用。 启用直流/直流转换器是否需要序列发生器?  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    感谢您的答复。

    每个定序输出是否都需要不同的电压电平? [报价]

    以下是 XC7A100T-1FGG484I 的电压电平和序列:

    上电为1.0V->1.8V->(1.5V、3.3V、VCCIO)和1.0V->MGTAVCC -> MGTAVTT

    注意 NVM 不可用。 启用直流/直流转换器是否需要序列发生器?  [报价]

    您能解释一下以上陈述吗? 它与下面突出显示的图像有何不同?

    谢谢!

    Gaurav

     

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    以下是数据表中的详细信息:

    我想使用 TI 产品线来执行该电源序列。 请帮助我获取这方面的最新解决方案。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    启用直流/直流转换器是否需要序列发生器?  [报价]

    我希望启用下面绿色突出显示的直流/直流转换器:

    您能否告诉我、在不进行任何编程的情况下使用出厂默认设置启用序列需要哪些信号?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、  

    TPS38700可在开漏或推挽使能配置下运行。 在推挽配置中、时序输出将具有与器件 VDD 等效的高电平状态。 在开漏配置中、用户可以选择每个使能输出应通过上拉电阻器和相应源极上拉至何种电压。  

    TPS38700可在出厂时进行编程、使得只要对器件进行下电上电、它就会恢复为在 OTP 中烧录的值。 在运行期间、可以通过 I2C 编辑器件的配置、但在器件进行下电上电时、器件将恢复为默认值。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、  

    详细信息。 用户只需启用 ACT 引脚即可触发上电序列。 如前所述、该器件已按顺序烧毁、因此当 ACT 引脚进入高电平状态时、它将根据烧毁配置启动上电序列。 对于上述情况、我认为客户需要烧录自定义配置、这样就无需软件干预。 目前、我们仅发布了一个遵循以下配置的器件型号:  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    TPS38700可采用开漏或推挽使能配置工作。

    我想根据电源序列启用和禁用直流-直流转换器。 我需要为其选择哪种配置? 您对此有任何参考设计吗?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、  

    正如我提到过的、可以在出厂时将 TPS38700编程为用户定义的序列、这样、只要器件进行下电上电、它就会恢复为在 OTP 中烧录的数据。 在运行期间、可以通过 I2C 编辑器件的配置、但在器件进行下电上电时、器件将恢复为默认值。  

    如果您想要定制器件、请联系 TI 销售代表。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    感谢您的支持和建议。

    如果您想要定制器件、请联系 TI 销售代表。  [报价]

    我将尝试更改出厂设置。

    用户只需启用 ACT 引脚即可引发上电序列。

    我是否需要连接 VDD 并使用相同的电源轨工作?

    它将根据在配置中刻录的内容启动上电序列。

    我能否将下面突出显示的引脚直接连接到直流/直流转换器的使能引脚?  

    我可以将下面突出显示的信号 设置为 NC 还是将其下拉?

    谢谢!

    Gaurav

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、  

    只是通过"出厂设置"来澄清一下、您指的是客户器件还是已发布的型号?  

    1. ACT 不需要连接到 VDD、只要施加到 ACT 的电压超过 ACT_H 阈值就会被注册为活动状态。  

    2.可以将这些引脚直接连接到直流/直流的 EN 引脚

    3.建议将 NIRQ 和 NRST 拉至高电平、如果状态与预期状态不同、则器件中有一个内部检查、用于标记故障。 可以针对定制器件禁用此检查、从而允许引脚悬空。  

    SLEEP 可以使睡眠序列保持断开状态(不需要)。

    如果不需要 I2C、则可以使 SCL 和 SDA 保持开路。请注意、在运行期间需要 I2C 来更改器件的序列。 可以为自定义零件设置自定义序列。  

    必须连接 CLK32、XOUT 和 XIN、器件中有一个内部检查、如果 CLK 引脚的频率不符合预期、该检查将会标记。  可以针对定制器件禁用此检查、从而允许引脚悬空。  

    此致、  

    Oscar Ambriz