This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126DRYR-M

Guru**** 2602425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395791/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126dryr-m

器件型号:SN74LVC1G126

工具与软件:

请确认 TI 材料  SN74LVC1G126DRYR 和 SN74LVC1G126DRYR-M 之间的差异 ? 具体而言、-M 表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    在哪里可以看到 DRYR-M?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是 TI 的授权经销商、库存中有 M 器件型号以下的库存。 是否可能这是旧版本、  现在应将材料分类在 SN74LVC1G126DRYR 下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道这些器件有多旧吗? 2012年11月、数据表的修订版本 Q 将最高工作温度增加至125 °C。 TI 可能销售的器件更早已经过军用温度范围测试。

    设置后缀的其他可能原因可能是卷带不同或卷带上引脚1的不同方向(对照 数据表的封装材料部分进行检查)或铅涂层与 NiPdAu 不同(没有很好的方法来测试这一点)。 但使用"-M"作为此函数是不常见的。

    我想您没有原始发货标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 发货给我们的 FG 上确实有标签。  PN 是具有批次1331152HNN 的 SN74LVC1G126DRYR-M。  标签是否可以发送到 TI 电子邮件地址?  妮可,谁最初为我们张贴,目前正在休假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    请将标签通过电子邮件发送至 m - lyn (at) TI.com

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    我相信这实际上是我们为摩托罗拉定制的部件号。 它应与目录设备完全相同。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    感谢您的快速响应。

    Emily